This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:如何使用具有内部基准电压?的 ADC

Guru**** 2455490 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1206459/tms570lc4357-how-can-i-use-adc-with-internal-reference-voltage

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

大家好、E2E 论坛、

TMS570 Hercules 系列 MCU 的

在 HALCOGEN 中、我无法为使用具有内部基准电压的 ADC 做任何事情。
您能解释一下如何使用具有内部基准电压的 ADC?

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CSC、

    模拟转换范围由基准电压决定:ADREFHI 和 ADREFLO。 ADREFHI 是最高基准电压、ADREFLO 是最低基准电压。 没有其它用于 ADC 转换的内部基准。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。