主题中讨论的其他器件: HALCOGEN
您好!
我想查看我们当前平台的功能安全能力(ISO26262)、并 了解可以帮助我们实现该目标的进一步措施。
我们目前正在使用 TMS570LC4357 MCU、 TPS65381Q1 PMIC 以及 Halcogen 和 CCS 工具进行开发。
问题:-
1、一般情况
a.是否有可能在此平台中实现 ISO26262合规性?
B. ASIL 等级可以达到什么?
2.工具
1. HALCOGEN ->我可以看到 Halcogen-CSP 可以帮助开发功能安全产品:-
a. 我们当前的 Halcogen (www.ti.com/.../HALCOGEN)是否 无法生成安全投诉代码?
B. Halcogen-CSP 将会生成可能属于安全投诉的不同 MCAL 堆栈吗?
c.是否可以满足 MCAL 安全手册来进行 MCAL 堆栈安全投诉?
2. CCS 提供
A. CCS 是否可用于功能安全合规性测试?
3.微控制器
1. TMS570LC4357
a. 此 MCU 是否符合 ASIL C 标准?
b.是否能够 满足 安全手册以实现安全合规性?
2. TPS65381Q1
a. 此 PMIC 是否符合 ASIL C 标准?
b.是否能够 满足 安全手册以实现安全合规性?
是否请告诉我为实现 ASIL 安全合规性可能需要执行的任何其他步骤?
谢谢。此致、
Sakti Kumar Padhy.