This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:如何在旧 SDK 中应用勘误表 i2329解决方法(08.03.00.18)

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1205746/am2431-how-to-apply-errata-i2329-workaround-in-old-sdk-08-03-00-18

器件型号:AM2431
"Thread:SysConfig"中讨论的其他器件

您好!

我有一个来自客户的问题。 请在下方回答。

===================
我想确认勘误表 i2329 (MDIO 接口损坏)。
我认为此勘误表已在最新的 SDK 版本中修复。 但是、由于产品开发的原因、我们将使用 旧版本的 SDK (08.03.00.18)和 SysConfig (1.12.1版)
并且无法升级到较新的版本。

本产品嵌入参考 Enet Lwip CPSW 示例。
如权变措施中所示、
CPSW_MDIO_CONTROL_REG:ENABLE=0、
MDIO_POLL_REG:MANUALMODE=1
和 MDIO_MANUAL_IF_REG:MDIO_MDCLK_O/MDIO_OE/MDIO_PIN
用于手动控制 MDIO。
虽然 PHY 寄存器的读/写成功、但即使连接了以太网、也不会检测到链路建立/断开的情况、如以下示例程序的日志所示。


除了 Enet Lwip CPSW 示例的 MANUALMODE 设置和手动控制外、我是否需要设置或更改任何其他设置?
如果您能为我提供最新 SDK 中应提及的方面的建议、我将不胜感激。
===================

谢谢。此致、
田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Koichiro:

    但是,由于产品开发的原因,我们将使用 旧版本的 SDK (08.03.00.18)和 SysConfig (ver.1.12.1)
    并且无法升级到较新的版本。
    [/报价]

     TI 强烈建议使用最新版本的 SDK。 自8.03版本发布以来、许多错误已经得到解决、我们无法进一步支持过期的 SDK 版本、因为这是以 新 SDK 版本的形式实现的。 您无法升级到最新版本的具体原因是什么?

    此致、

    Zackry Fleenor