This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:如何使用具有?μ V 内部基准电压的 ADC

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1204817/tms570lc4357-how-can-i-use-adc-with-internal-reference-voltage

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好、E2E 专家!

你好。

TMS570lc4357zwt Hercules 系列 MCU。

HALCOGEN 中无法为使用具有内部基准电压的 ADC 做任何事情。
您能解释一下如何使用具有内部基准电压的 ADC 吗?

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CSC、

    必须在外部提供 AD 参考。 ADREFHI 和 ADREFLO 引脚用于高和低基准电压输入。