This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DK-TM4C129X:Tiva C 开发工具

Guru**** 667880 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1203879/dk-tm4c129x-tiva-c-development-tool

器件型号:DK-TM4C129X

您好、专家!

我们可以问一下、除了 DK-TM4C129X 之外 、是否还有其他具有相同功能的开发工具?  我们的客户的开发套件坏了、找不到另一个 DK-TM4C129X。

我们找到 EK-TM4C1294XL、但它是  DK-TM4C129X 的水降版本。   它没有 LCD 功能以及其他外设功能。

我们的客户正在寻找一款具有与  DK-TM4C129X 类似功能的开发板。

此外、他们部分修复了损坏的 DK-TM4C129X 板、但现在他们怀疑 TM4C123GH6PMI (U3)损坏。  如果他们更换了该固件、他们是否能够从 TI 获得该固件?  它用于通过 USB 进行调试。

希望您能帮助我们。 谢谢你。

此致、
杰拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们找到 EK-TM4C1294XL、但它是  DK-TM4C129X 的水降版本。   它没有 LCD 功能以及其他外设功能。

    我们的客户正在寻找一款具有与  DK-TM4C129X 类似功能的开发板

    [/报价]

     我查阅 TI.com 后发现 DK-TM4C129X EVM 缺货、我认为未来不会提供。 除了 EK-TM4C1294XL LaunchPad、没有其他与之类似的电路板。

    此外,他们部分修复了损坏的 DK-TM4C129X 板,但现在他们怀疑 TM4C123GH6PMI (U3)坏了。  如果他们更换了该固件、他们是否能够从 TI 获得该固件?  它用于通过 USB 进行调试。

    我将建议您首先尝试通过 LM 闪存编程器更新 ICDI 固件。  

    电路板上有一个 JTAG 连接器。 如果更新 ICDI 固件由于 TM4C123损坏而无法解决问题、我建议您使用 XDS200、XDS110或其他外部调试探针来调试目标。 我们不会发布 ICDI 固件。  

    [/quote]