我们的客户希望将多个器件连接到 OSPI。
我知道不建议像其他线程中所讨论的那样连接多个器件。
e2e.ti.com/.../am6442-is-it-possible-to-connect-4-devices-to-ospi-using-4-css
另一方面、我知道如果以50MHz 或更低的速度使用 OSPI、则可以连接多个器件。
但我无法了解如何为 TRM 中的每种芯片选择进行配置。
是否可以不同地配置每个芯片选择?
此致、
Daisuke
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们的客户希望将多个器件连接到 OSPI。
我知道不建议像其他线程中所讨论的那样连接多个器件。
e2e.ti.com/.../am6442-is-it-possible-to-connect-4-devices-to-ospi-using-4-css
另一方面、我知道如果以50MHz 或更低的速度使用 OSPI、则可以连接多个器件。
但我无法了解如何为 TRM 中的每种芯片选择进行配置。
是否可以不同地配置每个芯片选择?
此致、
Daisuke
尊敬的 Maeda Daisuke:
user6000446 说:是否可以不同地配置每种芯片?
如果您打算在4 CS 下使用相同的闪存器件、可以提供该功能。 这是因为只有一组配置寄存器。 在使用闪存之前、无法重新初始化控制器。
您可能需要重新初始化所有闪存。 可能不需要重复进行控制器初始化、但闪存默认配置为1-1-1、因此建议在移至新的 CS 之前复位控制器。
但是、由于需要在软件中维护 CS 的开关、因此软件的复杂性会更高。 另外、由于客户的终端要求不明确、我们在 SDK 中也不支持相同的操作。
您是否有一个与此相关的有效用例? 我可以进行相同的分析、并在这方面为您提供帮助。
此致、
Aakash
尊敬的 Maeda Daisuke:
是否提供了用于连接多个相同闪存部件的4个 CSS?
可以。 仅建议单次闪烁或控制器配置不会在闪烁之间变化时闪烁。
是连接多个相同闪存部件以增加大小、备份等的目的吗?
它可用于备份、隔离、与大容量的单个闪存相比写入周期数更多等等
此致、
Aakash
您好、Daisuke、
如果连接了单个闪存,则仅使用一个 CS,正确吗?
是的。 为了使系统设计更简单、您可以选择同时保留单个闪存。
此致、
Aakash