This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SysConfig:尝试更改器件类型时出现 SysConfig 1.16.2错误

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1233969/sysconfig-sysconfig-1-16-2-error-trying-to-change-device-type

器件型号:SysConfig
主题中讨论的其他器件: CC1312R

我正在 CCS12.3中使用 CCS 演示项目(rfPacketErrorRate)、尝试将器件从 CC1352切换到 CC1312。 在 CCS SysConfig 或 Standalone SysConfig 1.16.2中、我得到

和警报。

是否可以在调试模式下启动 NW 应用或启用开发者工具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、我建议您使用为您的 SDK 推荐的 CCS 版本和 SysConfig 版本。


    我不知道您正在使用哪个 SDK 版本、但我们最新的 SDK 使用了这个版本
    CCS-12.2.0 SysConfig 1.15.0

    第二、为什么要更改器件、而不仅仅是导入正确器件的 rfPacketERrorRate 示例(CC1312R)?

    只要有适合您所使用器件的项目、就应该先从这个器件开始、而不是其他东西。


    我不知道您在 SysConfig 中进行了哪些更改、就无法说明您为什么会遇到错误。

    当谈到您的最后一个问题"是否有办法在调试模式下启动 NW 应用程序或启用开发者工具?"
    请详细说明。

    我不明白 NW 应用是什么或您使用的工具是什么。

    Siri.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siri、最初从 CCS 中使用 SysConfig 1.15进行尝试。 结果相同。

    原因是、我在等待基于 CC1312的硬件的同时针对 CC1352 LP 测试了软件。 我希望避免必须重新配置工程和复制文件。

    NW (节点 Webkit)介绍 SysConfig 独立运行的方式。 从根本上说、SysConfig 是在基于 webkit 仿真浏览器中运行的 Webapp。 在这种情况下,能够访问 webkit 开发者工具将会很有用。

    ——

    是否完全支持 SysConfig 中的切换器件? 这不是一件大事、但 UI 确实提供了选择...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您已选择 CC1352P-1、则将需要更改为 CC1312R1、但仍有许多冲突需要手动解决。 通过 CC1352P-2、这是不可能的。

    同样、强烈建议从您将要使用的器件的项目开始。 移植应用程序不会太重要。

    如果你对收费本身有具体的问题,请为他们打开一个新的话题,我们会分配给正确的人来回答。

    Br

    Siri.