This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:XDS110与 M0+连接

Guru**** 2442090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1231869/mspm0l1306-xds110-connection-with-m0

器件型号:MSPM0L1306

尊敬的 Champ:

我要求为我的客户提供服务。

由于 JTAG 有14和20引脚接头,JTAG/接头上的哪两个引脚连接到 SWDIO 和 SWCLK?

收割台和设备之间是否有距离限制?

谢谢。此致、

约翰尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    由于特定导线不同、因此不存在此类数据。 建议尽可能短的时间。