This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:CCS 脚本(批量擦除、恢复出厂设置)不工作

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1237707/mspm0l1306-ccs-scripts-mass-erase-factory-reset-not-working

器件型号:MSPM0L1306

您好!

我想使用脚本通过 SWD 运行 MSPM0L 批量擦除、如在 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1205415/mspm0l1304-mspm0l1304-set-core-in-halt 线程中

我使用的是 CCS 12.3.0.00005、J-link 调试探针和我自己的具有 MSPM0L1306的开发板。 我启动目标配置、连接到目标。 现在可以看到、每隔5秒在 SWD 接口上、SWD 数据包突发会在 J-link 和器件之间传输一次。 在这种模式下、通信正常工作。 现在我尝试运行脚本、但收到一条错误消息:

 无法评估 MSPM0_MailboxMassErase_Auto ()。
找不到目标路径名称:cs_dap_0
在 GEL_EvalOnTarget ("CS_DAP_0"、"GEL_DAPInit_remoteMassErase (1)"、0)[mspm0l1306.GEL:253]
在 MSPM0_MailboxMassErase_Auto ()

我应该如何修复此错误以及我是否能够运行脚本?

此致、

托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomas 您好!

    我会检查一下、稍后再回复。 谢谢!