请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCU-PLUS-SDK-AM243X 您好!
我有一个关于"printf"的问题。
在 R5内核上、在 UART 终端上使用"printf"输出(在 syscfg 中启用 UART)。
我们还希望为 M4内核复制类似的行为。 在 M4 SYSCFG 上、启用了 UART、但在使用"printf"时不会出现任何情况。
注意:"DebugP_LOG"确实可以打印到 UART 终端、但我想弄清楚为什么 printf 不能实现与 R5f 上相同的行为。
谢谢!