This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:勘误器件#40权变措施影响

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1237340/tms570lc4357-errata-device-40-workaround-impact

器件型号:TMS570LC4357

在 TMS570LC4x 微控制器芯片修订版本 B 勘误文档中、针对器件#40的推荐权变措施是将所有外设帧配置为"严格排序"内存、而不是"器件"内存。 但是、"这在写入外设寄存器或外设存储器时会产生性能损失。" 我希望能够量化这种性能损失、以便了解影响。 是否有任何数据可以提供帮助? 每次写入所需的时间平均增加、或者类似的事情?

谢谢。

卡梅伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    Unknown 说:
    是否有可用的数据可以提供帮助? 比如每次写入的平均时间增加、或者类似的吗?

    我没有这些数据、我将与内部团队讨论、并提供相关更新。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、QJ:  

    我想我们没有这些数据?

    您对此有什么想法吗?

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    我没有该数据。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的检查。