This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCPDT:从 AT91R40008移植 FIQ 引脚替代产品

Guru**** 2515810 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1240091/tm4c1290ncpdt-porting-from-at91r40008-what-is-a-fiq-pin-alternative

器件型号:TM4C1290NCPDT

我将把一个旧设计移植到 TM4C129、它有一个主要的代码在 FIQ 引脚置位后运行、并通过扩展外设接口进行通信。 它必须不间断运行、可以切换到 FIQ 模式、且抖动和延迟应尽可能小。 主任务将在稍后使用其中的信息来计算其他端口的结果。  

NMI 引脚是否可行? 我认为这会导致比我想的更多的问题。

设置的优先级是否高于除故障之外的所有中断是否足够高?

是否有任何方法可以从外部可靠地触发 FIQ 模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     读取 AT91R40008 d/s 时、它基于相当旧的 ARM7内核。 TM4C 中的 Cortex-M 内核 由于其中断架构而具有快速中断响应/延迟。 例如、 中断尾链在异常进入时自动将状态入栈、在异常退出时自动出栈、这意味着没有软件指令来推入和弹出栈。 NMI 将是复位后下一个最高异常。 如果您想优先于所有其它异常、NMI 绝对是一个可行的选项。