This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:在 CCS 中导出项目

Guru**** 2442090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1239623/mspm0l1306-export-project-in-ccs-theia

器件型号:MSPM0L1306

是否有办法在 CCS Theia 中导出工程以与其他用户共享、特别是对于 MSPM0L?

在 CCS 中、您可以 File-> Export as .zip 文件。   CCS Theia 中是否有等效的东西 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!
    您可以右键点击项目、点击"文件资源管理器"中的"显示"、然后为要导出的项目创建一个 zip 文件。
    此致、
    迭戈·阿巴德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。 但是、什么是将 Project .zip 文件导入到工作区中的最佳方法?

    File->Import Project 在"Browse"后似乎无法识别.zip 文件。 解压缩后、我能够导入到一个新的工作区中、

    (在 文件->打开文件夹之后,如下所述:  6.1.创建和管理工程- Code Composer Studio Theia 1.0.1文档)

    有更好的方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    目前、CCS Theia 只有2个导入选项: Manual 和 Resource Explorer。 所以、您的做法是正确的。  

    迭戈·阿巴德