This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:MSPM0器件版本差异

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1241582/mspm0l1306-mspm0-silicon-version-difference

器件型号:MSPM0L1306

您好!

XMSM0L1306SRHBR 和 MSPM0L1306SRHBR 是否具有相同的器件?

已发布的勘误表中没有关于早期样品的信息。

我希望了解从早期样片到生产样片的变化历史。

具有 G 系列早期样品的客户是否可以使用已发布的 SDK?

发布的 SDK 还包含 G 系列示例的示例。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SY、

    XMSM0L1306SRHBR 和 MSPM0L1306SRHBR 是否具有相同的器件?

    早期样品用于评估、且差异很小。 我们建议客户使用生产样品来开发该项目。

    Unknown 说:
    我想获取从早期样品到生产样品的更改历史记录。

    另外,现在我们没有关于变更详细信息的文档。 很少更改寄存器、这可能会影响应用、它可以在 TRM 的寄存器映射中找到。

    Unknown 说:
    具有 G 系列早期样品的客户是否可以使用已发布的 SDK?

    不可以、具有 G 系列早期样品的客户仅在 mySecure 资源中使用 SDK、而不是已发布的 SDK。

    下面是澄清主题:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1204646/faq-important-note-for-early-mspm0-customer 

    [quote userid="445856" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1241582/mspm0l1306-mspm0-silicon-version-difference 发布的 SDK 还包含 G 系列示例的示例。

    我们现已为 G 系列提供量产样片、如果您或您的客户希望从 G 系列开始、请访问 TI.com 或联系 TI 办公室。

    B.R.

    萨尔