This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:是否可以进行原理图审阅?

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1243498/mspm0l1306-is-schematic-review-possible

器件型号:MSPM0L1306

您好!  

我的客户请求审核 MSPM0的原理图。

当然我会回顾一下、但我想同时征求 TI 的意见。

我可以从 TI 获得意见吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SY、

    我们可以为该案例提供一些注释。

    您可以将其发布在此处、或者如果客户有一些保密问题、您可以通过电子邮件与我沟通: sal-ye@ti.com 

    B.R.

    萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal Ye:

    感谢您的答复。

    我今天就把它发送给大家。