大家好、
注:
- 我们集成在矢量 OS 中。
- GEL 文件内核时钟值
应用中验证内核时钟频率的方法(CycleCounterP_getCount32):
-
以下观察内容应具有1,000,2000和3000个"NOP"运营之间的时间戳。
-
增量值3500 CPU 周期计数器值的结果作为每个1000 NOP 的数字。 对于一个 NOP、大约需要3.5ns。
-
内核时钟假定根据为400MHz 配置的 GEL 文件、然后一个周期操作(单个"NOP ")在理论上需要2.5ns。
-
因此 实际 值与理论值不匹配。
您能说明一下下面提到的指导要点吗?
-
我理解上述增量值不是节拍值、 CycleCounterP_getCount32返回值、单位为 ns。
-
如果 CycleCounterP_getCount32返回节拍值意味着1000 NOP 与1000 个节拍匹配。
- 如何使价值与实际
谢谢
维韦克·阿里瓦查根