This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:TM4C1294NCPDTI3R

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1246367/tm4c1294ncpdt-tm4c1294ncpdti3r

器件型号:TM4C1294NCPDT

请参阅以下结果、QC 问题是变色/氧化。  COO PH、DC 22+

请告知此部件是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    Unknown 说:
    请查看以下结果、QC 问题为变色/氧化。  COO PH、DC 22+

    我没有专业知识来回答这个问题是否正常。 我需要从您那里获得一些详细信息、以便我们的团队来回答该问题。 您能回答几个问题吗?

     -什么是  COO PH, DC 22+。 请详细说明每个术语的含义。

     -图中的这块芯片是否在任何时候都焊接在 PCB 板上? 或者这张照片是在组装到电路板之前拍摄的?

     -销钉的某一侧还是芯片的所有一侧都变色了?

     -如果图片中的芯片已经安装在 PCB 上,它是否正在运行任何程序? 如果是、需要多长时间?

     -您在图片中展示的是一个芯片还是多个芯片?

     -所有芯片还是仅一个芯片都出现了相同的褪色问题?

     - 图片中的芯片所受的存储或操作环境是什么类型(例如温度、湿度)?

     -  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好查尔斯,在菲律宾组装部件,生产日期代码为2022+,部件是生产密封的,当我们打开封装,发现各种不同的芯片变色,在芯片的两边。  PCB 上尚未使用的器件。 器件储存良好,包装完整,但变色。 这是正常的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grace:

     我正在尝试与内部专家取得联系、以征求他们的意见。

    您能否再次确认该芯片尚未焊接到 PCB 上? 它始终与通过湿度卡一起存放在 ESD/湿度袋中? 换言之、打开包装后、您第一次看到变色?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grace:

     与我们的专家交谈、他们认为这是正常的。 如果在 PCB 上焊接后发现任何问题、请报告。 谢谢。