This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:在 WL1830模块和 TM4C123GH6PM 微控制器之间通过 SDIO 协议进行 Wi-Fi 连接。

Guru**** 1111730 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1244110/tm4c123gh6pm-wi-fi-connection-via-sdio-protocol-between-the-wl1830-module-and-the-tm4c123gh6pm-microcontroller

器件型号:TM4C123GH6PM

下面我想介绍在 WL1830模块和 TM4C123GH6PM 微控制器之间通过 SDIO 协议建立 Wi-Fi 连接的推荐程序。 微控制器内置 SDIO 模块的缺失会提示这个查询。 我恳请论坛成员就 Wi-Fi 通信的这一连接问题提供指导和专门知识。