This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:TMSx70中的 ECC 编码算法

Guru**** 668880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1247703/tms570ls3137-ecc-encoding-algorithm-in-tmsx70

器件型号:TMS570LS3137

您好!

1) 1)" ECC 编码"在我用作源代码的"基于 TMSx70的微控制器中的 ECC 处理"文档的"1.5-纠错码(ECC)"部分的"表1"中进行了说明。

但我无法完全理解 ECC 算法。

据我所知、我们使用"XOR"运算符来处理此表中带有"X"标记的位置的数据。 但我不了解它的逻辑和操作。 我不知道它对于其他地址、MSW 或 LSW 值是如何工作的。

有人能为"初学者"解释一下吗? 它的数学模型或操作是如何的?

2) 2)另一个问题是、"ECC"值是唯一的值还是它们是否可以再次获得相同的值?