This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:VCLKACON1 109h

Guru**** 2427610 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1249727/tms570lc4357-vclkacon1-109h

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

在 spnu563a.pdf 文档中、我发现 VCLKACON1中保留的15-0位应该返回0x0109值的信息。 读取寄存器后、基金值0x0009。 这只是文档中的一个错误吗、或者是否应该根据芯片修订版本要求不同的寄存器值? 或者在其他一些条件下? 我现在也问过这个问题、我正在研究一个需要使用读取功能进行寄存器验证的项目。

感谢您的帮助、

此致、

Sebastian Sokołowski ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    它为0x109。 但没有关系、因为该器件中未使用该异步外设时钟。  

    Unknown 说:
    我是否应该根据芯片修订版本要求使用不同的寄存器值? [/报价]

    revA 和 revB 都返回0x109。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息。 我假设此字段不能修改、但似乎可以接受写入操作和值更改。 更改该值的代码由 HALCOGEN 生成。

    此致、
    Sebastian Sokołowski ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在几个 Hercules 器件中、例如 RM48L852、VCLKA3用于为 USB 模块(主机和器件)计时。  VCLKACON1中的位15-0配置 VCLKA3。 位 11-8 是时钟分频器、位3-0定义了 VCLKA3时钟源(9表示 VCLK)

    0x109 -> VCLKA3 = VCLK/2

    0x009 -> VCLKA3 = VCLK/1

    TMS570LC4357不支持 USB 主机和器件、并且未实现 VCLKA3。 向 VCLKACON1的位[15:0]写入值完全无关紧要。