This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732-Q1:当 AM2732配置为 RMII 模式时、如何将 RMII_MHz_50_CLK 信号输出到外部 PHY。

Guru**** 670150 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2732, SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1249960/am2732-q1-how-to-output-rmii_mhz_50_clk-signal-to-external-phy-when-am2732-is-configured-in-rmii-mode

器件型号:AM2732-Q1
主题中讨论的其他器件:AM2732SysConfig

您好专家

当 AM2732配置为 RMII 模式时、我们需要将 RMII_MHz_50_CLK 输出到 CPSW 和 PHY。

我们可以使用 RMII_ref_clk_OE_n 来选择可获取 ref-clk 的位置。   在这两个选项中、 clk 环回都在我们的器件内部、如何  为外部 PHY 提供 RMII_MHz_50_CLK?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken、

    了解这种情况。 将于2020年7月更新。

    此致、Shiv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiv、您好

    我想问一下是否 有关于这个问题的任何更新?  

    论坛将很快维护。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    在 AM273 ZCE 封装中、焊球编号 E19 (焊盘名称 PADBX、焊球名称  RCSS_GPIO_49)可在多路复用器模式2中配置为输出  MSS_RMII_REFCLK。 请在 AM273数据表 99页的第20页中找到与此相关的更多详细信息。

    也可以通过 SysConfig 工具配置相同的配置、如下图所示。

    还请在 TMDS273GPEVM 中查找硬件实现详细信息、检查设计文件第28页中的原理图、其中 PHY 可以选择从 RCSS_GPIO_49 (多路复用器模式2上的 MSS_RMII_REFCLK)到 R341 (默认为 DNP/DNI 的0Ω Ω 电阻器)提供时钟。

    请告诉我、这是否澄清了您的需求。

    谢谢。
    Tejas Kulakarni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tejas

    感谢您的详细和明确的答复!