主题中讨论的其他器件:MSPM0L1306、 SysConfig
您好!
如数据表中所述、MSPM0L1306具有多达10个 ADC 通道 ADC0.0至 ADC0.9
但在 SysConfig 中、我只能同时添加4个 ADC 通道。
在 SysConfig 的"Reserve Peripheral"选项卡中、可以添加更多的 ADC 通道。 但是、添加它们不会通过 SYSCFG 手动更改生成的源代码、并且我无法以任何方式使用这些通道。
此外、使用模拟配置工具时、还显示了仅4个通道。
那么、这里是否可以使用10个通道、如果是、如何使用?
在此提前感谢、此致、
TIL