请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432-调试 器 团队成员
客户有问题需要您的帮助:
在更新 XDS110时、我不小心拔出了电缆、导致无法连接电缆、也无法对其编程
因此、我阅读了 XDS110SupportReadMe .pdf、按照其中所述进行操作、发现我可以找到器件并进入 DFU 模式
但重写固件.bin 时、我无法打开文件(我可以确保 USCIF 文件夹包含此内容并且名称正确)
我还在其他人的计算机上尝试过它、他们都无法以相同的方式打开文件。
我已尝试下载新固件.bin、但仍未打开
我不知道为什么我不能下来、调试器是坏的、但我显然可以连接它。
谢谢。此致、
本