This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:RM57L843上的以太网引导加载程序可用作以太网数据传输和用于引导加载程序的相同电缆

Guru**** 2731945 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1252817/rm57l843-ethernet-bootloader-on-rm57l843-can-be-used-as-ethernet-data-transfer-and-same-cable-for-bootloader

器件型号:RM57L843

您好、TI 团队、

我在以太网引导加载程序上工作过、得到了您的支持、来自以下链接、

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1208770/rm57l843-boot-file-isn-t-open-in-ccs

我得到以太网引导加载程序效果很好。 我的图像文件被传输到微控制器中、但是同样的应用程序代码未执行。应用程序映像已成功传输、但未执行。我已在上面附上了项目。我要进行哪些更改。

另一个问题是、同一根以太网电缆可用于传输数据、并可用作引导加载程序。 这是可能的。有什么方法可以做到这一点。

提前感谢

此致、

A.阿吉特·库马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajith Kumar:

    ,但我的应用程序代码相同,但未执行。应用程序映像已成功传输,但未执行

    您能否附上应用程序和引导加载程序代码?

    Unknown 说:
    另一个问题是、同一根以太网电缆可用于传输数据并可用作引导加载程序。 这是可能的。做这件事的方法是什么。

    是的、可行。

    例如、我想要两点、一是使用引导加载程序将应用程序代码下载到控制器、二是我希望从同一根以太网电缆访问控制器中的 Web 服务器应用。

    在这种情况下操作很简单、首先您只需要获取一个 Web 服务器应用源代码、然后只需要为此应用生成二进制文件。

    生成二进制文件后、现在必须执行下面线程中提到的步骤、并应将该二进制文件发送到控制器中的引导加载程序。

    (+) RM57L843:引导文件在 CCS 中未打开-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    将应用程序下载到闪存后、您只  需关闭 TFTP 应用程序、而此时只需打开浏览器以访问控制器中的 Web 服务器应用程序。

    引导加载程序调用应用程序代码后、将发生与 Web 服务器应用程序相关的所有初始化、您将获得服务器 IP 地址。 一旦您得到了服务器 IP 地址、您就可以从 Web 浏览器访问该服务器。

    我在这里提到了 Web 服务器、但它取代了 Web 服务器应用、您只需下载任何其他想要执行的以太网应用。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。