This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:移动了链接。

Guru**** 1568665 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1252454/ek-tm4c123gxl-moved-link

器件型号:EK-TM4C123GXL
主题中讨论的其他器件:TM4C123

你(们)好!

  参考 TM4c_Launchpad_workspace_工作 簿.pdf、似乎移动了下载链接。

 "   

下载并安装实验课程文件 

14.►从的研讨会材料部分下载并安装实验安装文件
请访问下面的 Wiki 网站。 该文件将在以下位置安装您的实验文件:
C:\Tiva_TM4C123G_LaunchPad。
http://www.ti.com/TM4C123G-Launchpad-Workshop

下载研讨会工作手册 
15.►下载工作手册 pdf 文件的副本从研讨会材料部分
到您的桌面。 此操作可用于复制和粘贴代码。
http://www.ti.com/TM4C123G-Launchpad-Workshop

"

  我需要获取这些文件来培训一些初级工程师。

  请告诉我在哪里可以找到这些实验文件。

谢谢你。

-cd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TM4c_Launchpad_workshop_workbook.pdf 文档已过时。   有一个更新的 Tiva MCU 入门用户指南。 请参阅以下链接。

    https://www.ti.com/lit/pdf/spmu373  

    还请从 https://www.ti.com/tool/SW-TM4C 下载最新的 TivaWare。 有许多可以导入到 CCS 中的 TM4C123示例。 这些示例包括旧技术讲座中使用的示例、可以在中找到:

    C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c123gxl

    C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c123gxl-boostxl-senshub

    C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\peripherals

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一个封装  SW-tM4c-2.2.0.295是否涵盖所有情况? 换言之、我是否需要在安装 SW-tM4c-2.2.0.295后安装任何其他软件包(SW-EK-tm4c123gxl-2.2.0.295、SW-EK-tm4c1294xl-2.2.0.295等)?

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、第一个安装程序将涵盖所有 TM4C MCU、包括 TM4C123和 TM4C129。