主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD263
大家好!
我们遇到了 XAM2634B 控制器问题。 我们无法通过 JTAG 或 UART 对其进行编程。
JTAG 验证给出了成功状态、但在连接到内核期间会抛出错误。 (请参阅下面的 GEL 文件输出)
在 UART 模式下、控制器定期复位。
我们对 TI 开发板进行了信号电平比较:TMDSCNCD263/PROC110E1 (001)
电源正常、无毛刺脉冲(5V、3v3、1v2、1v8 PLL)
引导引脚/缓冲器使能信号的状态:正常(通过示波器和 JTAG 读回进行验证)
是否有任何想法会导致该问题、以及我们需要在 CCS 中测量或更改什么以推进工作?
TI 开发板上的控制器标记:XAM2634B/OLFHMZCZ 问 / 21ACLSW / G1/548/ZCZ
用户电路板上的控制器标记:XAM2634B/OLFHMZCZ / 23CR7PW / G1 / 548/ZCZ
非常感谢。
佐尔坦
e2e.ti.com/.../Cortex_5F00_R5_5F00_0-GEL-Output-Loading-Gel_5F00_UserBoard_5F00_Connect.txte2e.ti.com/.../Cortex_5F00_R5_5F00_0-GEL-Output-OnTargetConn_5F00_TIDevBoard.txte2e.ti.com/.../USERBoard_5F00_JTAGVerify.txt