This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:所有协议栈的闪存要求

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1358595/am2434-flash-memory-requirements-for-all-protocol-stacks

器件型号:AM2434

您好、Sitara 团队:

基于工业通信系统、它应通过自动检测功能服务于 Profinet RT、EthernetIP 和 EtherCAT、这三个协议都需要保存在闪存中。

您是否估算出这三种协议需要多少闪存?

此外、对于运行 Profinet + Web 服务器等其他应用程序:需要什么外部 SRAM?

此致
曼努埃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    您是否估算了这三种协议需要多少闪存?

    将需要2-2.5MB 闪存。

    Unknown 说:
    同样用于运行 Profinet 和 Web 服务器等其他应用程序:需要什么外部 SRAM?

    默认的堆栈配置总共需要1.4MB 的 RAM、但需要或不需要外部 SRAM、最终取决于最终应用。