This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SBL-AM263X:无法构建在 UniFlash 中工作的 MCU-PLUS-SDK

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD263, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1355148/mcu-plus-sdk-am263x-not-able-to-build-sbl_qspi-that-works-in-uniflash

器件型号:MCU-PLUS-SDK AM263X
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD263UNIFLASH

我正在尝试让 QSPI 的次级引导加载程序用于我们自己的电路板、由于这还未起作用、我尝试看看在为 TMDSCNCD263控制卡构建 SBL_QSPI 示例时会发生什么情况。  

  1. 导入了 SBL_QSPI 示例并在不做任何更改的情况下构建了该示例。
  2. 已打开 UniFlash (版本8.6.0)、使用 SBL_QSPI 中的.tiimage 文件作为 SBL 映像。
  3. 构建了一个 GPIO_LED_BLINK 示例作为应用映像
  4. 已将图像加载到控制卡上。
  5. 下电上电、但未发生任何情况。

但是、如果我使用预构建的 SBL_QSPI、那么在我加载图像并循环通电后、LED 会按预期闪烁。  为什么?