This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:二进制和 Intel Hex 可执行文件彼此不一致

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1353892/tms570ls3137-binary-and-intel-hex-executable-files-are-inconsistent-with-each-other

器件型号:TMS570LS3137

您好!

我们遇到了与可执行输出相关的问题。 我们 从工程中获得了可执行文件、并且我们检查了这些可执行文件的一致性或不一致性。 我们可执行的.bin 文件大小54 KB ,但.hex 文件大小也是34 KB ,这对我们来说没有意义。 因为您已经知道、十六进制文件中包含一些地址和冗余校验信息。 那么、我们如何解决这一问题呢?

此致、

古坎   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Furkan:

    您能告诉我您是如何为您的项目生成.bin 和.hex 文件的吗?

    实际上、默认情况下、CCS IDE 只会生成.out 文件。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。