主题中讨论的其他器件: UNIFLASH
在新窗口11 PC 上从 CCS10移动到 CCS12
当我开始在 v12中调试时,我得到这个错误:数据验证错误,文件加载失败。
调试硬件为:XDS100V2
内存映射似乎正常(tm4c1294ncpdt.gel)。
.out 文件可以完美地加载到 V10中、但不能加载到 V12中
在 Uniflash 8.6.0中加载.out 文件也可以正常工作。
有什么建议吗?
此致、
H·克里斯蒂安森
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在新窗口11 PC 上从 CCS10移动到 CCS12
当我开始在 v12中调试时,我得到这个错误:数据验证错误,文件加载失败。
调试硬件为:XDS100V2
内存映射似乎正常(tm4c1294ncpdt.gel)。
.out 文件可以完美地加载到 V10中、但不能加载到 V12中
在 Uniflash 8.6.0中加载.out 文件也可以正常工作。
有什么建议吗?
此致、
H·克里斯蒂安森
控制台显示以下信息:
Cortex_M4_0:GEL 输出:
存储器映射初始化完成
Cortex_M4_0:加载程序:程序的一个或多个部分落入无法写入的存储器区域。 这些区域实际上不会写入目标。 检查链接器配置和/或存储器映射。
Cortex_M4_0:文件加载程序:验证失败:地址0x0002FFA0上的值不匹配请验证目标内存和内存映射。
Cortex_M4_0:GEL:file:C:\Programming\TI_v12\N374_010\Debug\N374_010.out:出现数据验证错误、文件加载失败。
Br
亨宁
我可以在 Windows 11 PC 中使用 XDS100v2调试探针连接到 TM4C1294NCPDT 目标。

地址0x0002FFA0处的值不匹配[/报价]如果您在"Memory Browser"视图中查看该地址、它确实是不正确的吗?
我无法上传文件到帖子,但它只是一个闪烁的演示。
是的、我之前在 Windows 11 PC 上使用 CCS 12.7.0、XDS100v2成功地使用了相同的演示。
CCS 12.x 明确支持 XDS100v2。 我已经成功地将 XDS100v2与 CCS 12.x 配合使用。
但仅当我先删除闪存时[/报价]请对此进行解释。 您是否认为在 CCSv12上、该问题仅在您在刷写程序之前明确擦除所有闪存时才会发生?