您好!
请说明勘误点 PWM#05生效的情况吗?
如果我们只在启动时更改一次加载值(PWMnLOAD)、是否可以观察到该行为?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
请说明勘误点 PWM#05生效的情况吗?
如果我们只在启动时更改一次加载值(PWMnLOAD)、是否可以观察到该行为?

如果我们只在启动时更改一次加载值(PWMnLOAD)、是否可以观察到该行为?
[/报价]此勘误仅在 PWM 计数器计数期间动态更改比较值(针对占空比)时发生。 如果要在启动时更改一次加载值(PWM 周期)、则此勘误表不会对您产生影响。
您好 Charles、
只有在 PWM 计数器计数时动态更改比较值(针对占空比)时、才会发生此勘误。 [/报价]我们将动态更新比较值以控制负载。 在此期间、PWM 输出不被禁用、并且计数器正在计数以生成输出。
应用中的加载值是一个恒定值、因此我们使用固定的 PWM 周期/频率。
勘误表是否会产生影响?
您好!
此勘误表适用于多个 PWM 模块全局同步在一起的情况。 您是否使用多个 PWM 模块? 您是否将它们同步在一起? 如果两者都是、则勘误表适用于您、请按照解决方法操作。 否则、此勘误表不会对您造成影响。
另外、也可通过更新寄存器内容在多个 PWM 发生器之间进行同步
采用以下三种方式之一:
立即■μ s。 写入值立即生效、硬件立即动作。
■局部同步。 写入的值不影响逻辑、直到计数器的值达到
终止时忽略值零。 在这种情况下、写入的影响会延迟、
保证定义的行为并防止过短或过长的输出 PWM 脉冲。
■全局同步。 写入的值不影响逻辑、直到两个连续的事件
已发生:(1)发生器函数的更新模式已针对全局
设置为0、并且(2)计数器计数到值结束时
PWM 周期。 在这种情况下、写入的影响会延迟到 PWM 周期结束后
所有更新结束。 该模式允许更新多个 PWM 发生器中的多项
并且在更新期间不会出现意外的影响;所有操作都是从旧值开始运行、直到
它们都从新值运行的点。 负载和比较器的更新模式
匹配值可以在每个 PWM 发生器模块中单独配置。 它通常使得
在定时器计时时、可以通过 PWM 发生器模块使用同步更新机制
在这些块中、这是同步的、但为了使该机制能够
正常运行。
您好 Charles、
非常感谢您的详细回答。
我已经收到了我们的软件工程师关于使用 PWM 生成的详细信息。
您能不能介绍一下我们的实际用例?
以下条件适用于我们的项目:
您知道勘误表 PWM#05在上述条件下对我们的项目是否有影响吗?
[/报价]
- 我们使用全局同步模式(以同步比较器 A 和 B 的更改)。
我认为您的软件工程师没有完全解释设置。 如果比较器 A 和 B 用于同一 PWM 发生器、则不需要它们之间进行同步。 换句话说、每个 PWM 发生器都有比较器 A 和 B、并且基于同一个时基、因为只有一个计数器。 当计数器递减计数时、当计数器的值等于比较器 A 或比较器 B 时、可采取相应操作。仅当使用多个 PWM 发生器时、才使用全局同步。 例如、 如果要在 PWM 发生器0和发生器3之间同步、并且希望发生器0的比较器 A 与发生器3的比较器 B 同步生效、在这种情况下、新比较值的更新在两个 PWM 发生器都启用之前不会生效 0和发生器3完成其周期。
如果我们对比较器值 A 和 B 进行更改、则需要确保这两个值在同一 PWM 周期中生效。 因此、我们使用全局同步。 如果我们要使用本地同步、则会面临以下风险:我们在新 PWM 周期开始前立即设置比较器 A、而在该周期开始后立即设置比较器 B 值。 因此、在一个 PWM 周期中、A 和 B 的值不会按所需关系进行设置。
请告诉我们、勘误表是否适用于前面所述的三种条件下的项目。
请注意、我们需要更改两个需要在每个 PWM 周期中彼此具有特定关系的值(比较器 A 和比较器 B)。 不能同时在比较器 A 和 B 寄存器中写入新值。 假设我们向比较器 A 写入一个新值、然后马上向比较器 B 写入一个新值。在大多数情况下、 但是、在我们更改比较器 A 之后、并且在更改比较器 B 之前、PWM 计数器有时会达到零值。如果发生这种情况、我们的一个 PWM 周期的 PWM 输出存在缺陷。
请假设我们需要全局同步。 因此、以下条件适用于我们的项目:
请告诉我们勘误表 PWM#05在上述条件下对我们的项目是否有影响。