This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:论坛权限问题

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1350597/tms570lc4357-forums-permissions-issue

器件型号:TMS570LC4357

您好!

我不断在论坛上找到较旧的线程、并附上了有趣的材料。  例如:

我认为,"312"可能是一个较旧的论坛,也可能是一个 必须授予权限的论坛。  是否可以为我的帐户启用该功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Phitastic

    我还会收到与您提到的相同的误差。 您是否可以尝试以下操作:

    如果您在 站点支持论坛中提出请求 、您可能会有人检索旧的论坛附件。 例如、如在中、 无法从旧主题帖访问文档

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 您碰巧知道我的帐户的权限是否可以调整以便我也可以访问这些材料吗?  我不断地与他们沟通、在现场支持论坛上为有权访问的成员提问会让我觉得很不方便。  如果没有其他方法我会选择这条路、但我想知道这是否仅仅是一个需要重新使用的权限问题。  

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 您是否碰巧知道我的帐户的权限是否可以调整以便我也可以访问这些材料?

    没有 Phitastic,它与权限无关。 由于这是非常旧的数据、可能无法从数据库本身访问它。 那么多旧线程都出现了这个问题。 正如我在上一篇评论中所说的、最好提出一个站点支持请求。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。