This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:TM4C1294NCPDT -以太网-IP 接头

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1341348/tm4c1294ncpdt-tm4c1294ncpdt---ethernet--ip-header

器件型号:TM4C1294NCPDT

大家好,

  我们正在研究以太网。 加倍输入 IP 标头。 如何配置标志和偏移、存活时间

我们在堆栈 Flags 和 offset 配置为0000中使用 LWIP 堆栈。 但我们需要在哪个位置更改0x4。 在此堆栈 Time To live (TTL)中、配置255、但我们需要128如何配置。

请给我一个参考。。。

谢谢,

Aravind. SR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 lwip 用户指南中找到有关 TTL 的内容。  https://www.nongnu.org/lwip/2_0_x/group__lwip__opts__ipv4.html#ga556b9b58fd02c0fdd126791baef77411

     首先检查 lwipopts.h 文件、看看您是否可以根据您的应用要求定制 lwip。 有关要定制的各种标志的问题、还请咨询 lwIP 论坛。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我可以找到 TTL(时间厕所)&改变. 以及如何 使用驱动程序文件更改 IP 标头中的标志位、

    谢谢。此致、

    阿拉文德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我不知道如何回答您的 lwIP 特定问题。 请访问 lwIP 论坛、了解如何配置 lwIP 以满足您的特定要求。