主题中讨论的其他器件: HALCOGEN
团队、您好!
我们正在使用 TMS570LC4357 测试内部 ADC 的评估板。
到目前为止、我们已尝试在单次/连续转换模式下获取数据、并获得预期结果。
我们还探究了组1、组2和事件组中的多通道选择。
我 在这里的怀疑是因为这个通道是按顺序逐个转换的、即0、1、2、3、4、...
但我们需要用户选择序列、即、0、5、6、2、1、3、4。。。 等等
我们从 TRM 中知道、 增强型通道选择 和配置 LUT (LUT) 这是可能的。
您能提供一些有关如何操作的示例代码吗?
使用上述特性还有一个疑问、那就是是否可能在两个组通道之间进行排序、如下面的组中所示
| 通道 序列 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 
| 组 | 组1 | 2组 | 组1 | 2组 | 组1 | 2组 | 
此致、
普拉蒂克