This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:配置在编译时进行调试或发布

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1341075/mspm0l1306-configuring-debug-or-release-at-build-time

器件型号:MSPM0L1306

当调试完成后写入产品时、我认为最好将其设置为「释放」并构建、但如下图所示、只能选择「调试」。
「有办法将其设置为」释放
或者发布设置和调试设置是否相同?

此外、如果我使用"释放"进行构建并写入微控制器、"调试引脚"(在本例中为引脚22和23)是否会变得不可用且无法进行写入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是指"Flash"按钮? 您可以单击它来将代码下载到 MCU 中、而不是进入"调试"模式。 将代码下载到 MCU 后、仍然可以使用调试引脚多次下载代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这与"Flash"按钮右侧的"Build"按钮有关。
    调试时、使用 Build "Debug"、
    调试完成后、是否在"释放"构建后使用"Flash"按钮来下载该程序?
    或者、如果我使用 Build "Debug"下载它是否没有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     "flash"按钮用于在构建工程完成后下载代码。

    锤子图用于构建项目。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在构建项目时、他是一个问题。
    ````D"Build"时、您可以选择"ebug"或``Release"、如下图所示。
    我知道在调试完成后将程序下载到产品时、最好使用"Release"进行构建。
    如果您从示例程序创建它、"Release"将不会如第一个问题中所示的图像所示显示。
    我想知道进行"调试"构建和下载是否安全、或者是否有方法进行"发布"构建。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、进行"调试"构建是安全的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、在什么情况下应该将设置设置设置为"Release"并运行"build"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、ryota、

    我们通常使用已足够安全的调试。

    此致、