This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:复制 MSP430FRAM 处理器结构的 MSPM0G3507定时器示例

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1338527/lp-mspm0g3507-timer-example-for-the-mspm0g3507-that-replicates-the-structure-of-the-msp430fram-processor

器件型号:LP-MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:MSPM0G3507SysConfig

我很难找到 MSPM0G3507的计时器示例、该示例使用捕获比较寄存器和中断来复制 MSP430FRAM 处理器的结构。 我无法使用 SYSCFG 来获取配置了中断结构的计时器。  

能否提供 SYSCFG 的示例或屏幕截图并进行中断选择?  请添加 ti_msp_dl_config.c 和 ti_msp_dl_config.h 的屏幕截图

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    您可以从 TI.com 下载最新的 M0 SDK。 该 SDK 包括许多 G3507示例、您可以将所需的内容导入 CCS。 CCS 上集成的 SysConfig 可以生成  ti_msp_dl_config.c 和 ti_msp_dl_config.h。  如果您在 SysConfig 中更改任何配置、您可以看到对这两个文件的修改。

    MSPM0-SDK 支持软件| TI.com

    此致、

    K·扬茨