This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:在 R5F 和 M4F 之间使用共享存储器时的功能安全注意事项

Guru**** 2416510 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1330866/am2434-functional-safety-considerations-when-using-shared-memory-between-r5f-and-m4f

器件型号:AM2434

当使用

  • 用于非安全应用的 AM2434 R5F
  • 用于功能安全应用的隔离式内核 M4F  
  •  运行期间、R5F 和 M4F 共享系统内存(DDR4 RAM):

1.必须启用什么功能安全和诊断功能、以避免 来自非安全 R5F 与安全 M4F 之间的干扰?

2.使用 MPU 是否足够?

2.您是否有关于此主题的应用手册?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.防火墙可用于限制 DDR 中的存储器区域访问 以及 R5F 和 M4F 对外设的访问。
    2.复位隔离可以将 M4F 的 MCU 通道与器件的其余部分隔离。 通过这种隔离可以启用超时垫圈、防止从主域挂起传播到 MCU 域。 借助于这种隔离、主域可被复位而无需复位 MCU 域。

    内利马