This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UNIFLASH:在 Windows 11上支持

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1335352/uniflash-support-on-windows-11

器件型号:UNIFLASH

您好!

我的客户想了解 Windows 11上的 UniFlash 支持。
最新的发行说明说它支持 Windows 10、但不支持11。
https://software-dl.ti.com/ccs/esd/uniflash/docs/v8_6/release_notes_8.6.0.html#system-requirements

您是否有 Windows 11支持计划?

谢谢。此致、
田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Koichiro,

    感谢您的提问。

    您能告诉我们将该 UNIFLASH 用于哪种处理器吗?

    这样我就可以将其分配给正确的专家。

    期待您的答复。

    此致、

    瓦伊布哈夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vaibhav、

    客户使用 Hercules。

    谢谢。此致、
    田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tashiro-San,

    [quote userid="97804" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1335352/uniflash-support-on-windows-11最新版本说明显示它支持 Windows 10,但不支持11。

    这是发行说明中的一项监督。 它应该说是 Windows 7/10/11 ( Windows 8实际上不再正式支持(虽然它可能工作正常))).  

    我已经提交了一个请求单来更新版本说明。 跟踪 ID: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-11677

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、您好!

    感谢您的快速回复并采取行动!

    谢谢。此致、
    田代浩一郎