This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001-DRV290XEVM:ULC 清洁模式

Guru**** 2512775 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1335573/ulc1001-drv290xevm-ulc-cleaning-mode

器件型号:ULC1001-DRV290XEVM

您好!  

ULC 可去除各种液体和固体、如水、冰和泥浆。 在我们正在考虑 ULC 的环境中、机油或水溶性冷却液可能粘附在透镜上。
是否有适用于这些物质的评估材料? 如果没有、您能否向我们提供您对是否可以将其删除的意见?

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:  

    我们 还没有 对 这类集装箱进行评估,但我想说,ULC 最好能够排出液体,因此,如果这些液体更多是这种形式而不是厚浆,ULC 很可能会很好地清除它。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特