This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:如何获得 SPNU578和 SPNU579?

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1328768/rm57l843-how-to-get-spnu578-and-spnu579

器件型号:RM57L843

您好!

我们的团队 正在 开发一种需要 SIL 4安全等级的铁路信号系统。

为了在该系统中应用 RM57 MCU、需要查看 RM57的 SRAC (安全应用条件)。

我认为以下文档包含这些信息、  

  • 《基于 RM57x ARMRegistered的安全微控制器的安全分析报告摘要》(SPNU578)
  • 基于 ARMRegistered的安全微控制器的详细安全分析报告(SPNU579)

不幸的是,我不知道如何 获得这些文件。  

是否有人帮助我获得 SPNU578和 SPNU579?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaeyoon Sul:

    贵公司需要与 TI 签订有效的 NDA 才能共享这些文档。

    如果贵公司没有与 TI 签订 NDA、则请联系当地销售团队获取 NDA。

    如果您的公司拥有 NDA、请向我发送一封包含详细信息的私人消息、以便我进行验证、并按流程获取文档。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分


    接到回复后、向 TI 韩国分公司的技术销售团队负责人询问 NDA 协议情况。
    我正在等待他的回应、因为 他表示、他需要时间来检查我们公司和 TI 之间的 NDA 协议是否包含有关 RM57的内容。  
    在检查该器件后、我将发布它的运行情况。
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    检查该部件后,我将发布该部件的情况。

    当然可以。