请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSPM0L1306 团队、
您可以在以下方面获得帮助吗:
我们目前正在与 MSPM0l1306合作、我们能够通过 SWD 对其进行刷写和验证 MAIN 区域。
根据 MSPM0L 技术参考手册、需要执行恢复出厂设置以重置 NONMAIN 区域、然后刷写正确的 NONMAIN 数据。
我们通过调试子系统邮箱(DSSM)和 SEC-AP 特别关注 SWD 恢复出厂设置、但没有其他信息说明哪些命令应传输到 DEBUGSS 以触发恢复出厂设置。
另外、下面的一些问题:
- 默认情况下是否启用通过 SEC-AP 访问 DSSM (安全级别0)?
- 如何将 DSSM TX/RX 寄存器映射到 SEC-AP?
- 如何轮询恢复出厂设置过程以完成?
- 是否有办法收集其他记录/状态信息(例如通过 CFG-AP)?
提前感谢!
安伯