This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:EtherNet/IP 协议栈许可证

Guru**** 2398695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1325073/am2434-ethernet-ip-protocol-stack-license

器件型号:AM2434

您好!

我们将研究 EtherNet/IP 协议栈。 TI 提供的文档"评估软件许可证协议.txt"中包含以下内容。

e2e.ti.com/.../Evaluation-Software-License-Agreement.txt

-------------------------------------------------------

"尽管有任何相反的规定、本协议不转让在生产中使用评估许可材料或将评估许可材料分发给任何第三方的任何许可。"

"在制造或分发评估许可 材料或包含评估许可材料的任何产品之前,您需要签署单独的许可协议。"

-------------------------------------------------------

如果我在我的产品中使用已根据 TI 提供的示例代码(包括协议栈)修改的代码、是否存在违反此法规的风险?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    如果我使用的代码已根据 TI 在我的产品中提供的示例代码(包括协议栈)进行了修改,是否存在违反此法规的风险?

    SDK 中提供的示例代码旨在用作起点、允许客户开发使用该代码作为参考的应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    我们正在调查 EtherNet/IP 协议堆栈

    如上所述、您可以使用该器件来开发您的应用、它不会违反法规。 当您投入生产时、 请确保产品认证由您最终完成、我们不会将示例陈述为可立即投产。

    希望这可以解答您的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果还有其他需要 澄清的地方、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nilabh。

    感谢您的答复。

    当您投入生产时, 请确保最终由您完成产品认证,我们并未将此范例声明为可立即投产。

    "产品认证"是什么意思? 与常规处理器开发不同、EtherNet/IP 开发是否需要任何额外的认证?

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilabh:

    您有任何更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    "产品认证"是什么意思? 与常规处理器开发不同,EtherNet/IP 开发是否需要任何额外的认证?

    详情请参阅: ODVA 网站。 如果您希望产品上有 EIP 标识、则需要获得认证。  

    使用条款协议(TOU) :要成为 ODVA 许可供应商,您的公司需要执行 TOU。 本协议定义了您在 ODVA 许可框架下的责任和权利。  通过签订此协议、您可以订购所需的规范1

    1. 供应商 ID (VID) :从 ODVA 获得唯一的供应商 ID (ODVA)表明您的公司是正式的 VID 许可供应商。 VID 对于一致性测试至关重要、并记录在产品的固件中。  它也出现在 ODVA 符合 ODVA 要求的 产品的许可供应商列表中1

    2. 一致性测试 : ODVA 的一致性测试流程确保根据 ODVA 规范构建的产品符合这些标准。  收到符合性声明可为您的产品符合性提供行业保证2