This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732:用于从高速 ADC 接收 LVDS 数据的雷达感应软件

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1326068/am2732-radar-sensing-software-for-lvds-data-recieve-from-high-speed-adc

器件型号:AM2732

您好

我是否有关于 AM273x 毫米波 MCU+SDK 的问题?

问题1:

中的"Processor SDK 用户指南"(4.5.0.2)  4.4.如何借助基于 LVDS 的仪表来运行毫米波演示

(第53页)

LVDS 数据流意味着什么?

AM273x LVDS 硬件----[R5F]--> CSIRX 缓冲----[EDMA]--> HWA 存储器

--

问题2:

是否提供了从 LVDS 接收数据直接发送 HWA 存储器的演示?

--

问题3:

是否有用于 LVDS 的器件驱动程序/示例项目?

如果有的话、我想要获取 API 指南。

--

问题4:

LVDS 数据格式是每个通道一个 TX、所以我们可以使用4TX?

谢谢。

GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GR、  

    1. AM273x LVDS 接口是仅用于将原始雷达 ADC 样本传递到设备外仪表的 TX 接口。 基本设置为:  

    雷达 EVM -> CSI -> AM273x -> LVDS ->外部仪表。 VX1000等设备是预期的端点 https://www.vector.com/us/en/products/products-a-z/hardware/vx1000/ 

    2.我认为没有任何利用 LVDS 接口的 SDK 演示

    3.见对问题2的答复。  

    4.目的是每个 TX 通道支持1个 ADC 数据流

    请告诉我这是否有帮助。  

    谢谢!

    -兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    感谢您的信息。

    我明白了。

    此致、

    GR