This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:如何在用户模式下执行/访问看门狗复位?

Guru**** 2422630 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1323691/tms570lc4357-how-to-do-access-watchdog-reset-in-usermode

器件型号:TMS570LC4357

您好!

我想在用户模式下在 TMS570LC4357中使用看门狗复位访问(我将启用和禁用基于 N2HETGIO1的引脚)和(EMIF RAM 以写入看门狗的最大值和最小值)。 现在、当 IEM 无法在用户模式下访问看门狗时。 有人能帮我吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bharath Kumar:

    在用户模式下不能写入 DWD (数字安全装置)寄存器。

    您可以看到、只有在特权模式下才能写入这些寄存器。 这意味着在用户模式下无法写入这些寄存器。

    如果您需要 DWD 的示例代码、请参阅以下常见问题解答:

    (+)[常见问题解答] TMS570LC4357:如何使用数字看门狗-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我们是否可以 在用户模式下访问 N2HETGIO1引脚? 我需要配置 ping 并在用户模式下启用 n2hetgio1引脚。 那么,这是可能的吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bharath:

    感谢您的回复。 我们是否可以 在用户模式下访问 N2HETGIO1引脚? 我需要配置 ping 并在用户模式下启用 n2hetgio1引脚。 那么,这是可能的吗?  [/报价]

    是的、这是有可能的、我们能够在用户模式中写入 N2HET 寄存器。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。