请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSPM0L1306 我知道这个问题已经提出、但它与另一个器件型号相关。
我想知道这种效果是否适用于通用 I2C 总线、我使用的是 MSPM0L1306、但这里发生了类似的问题

这种行为是否正常? 有办法解决吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我知道这个问题已经提出、但它与另一个器件型号相关。
我想知道这种效果是否适用于通用 I2C 总线、我使用的是 MSPM0L1306、但这里发生了类似的问题

这种行为是否正常? 有办法解决吗?
尊敬的 Cesar:
您无法通过任何操作来纠正此尖峰。
回顾先前的帖子、Brent 是正确的。 如果您仔细查看时序图、您会注意到尖峰仅发生在 SCL 的"下降"沿。 根据 I2C 规范、SDA 必须在 SCL 上升之前(ns)保持稳定、并且必须在下降沿之前保持稳定。 由于这些尖峰发生在 SCL 下降沿之后、符合 I2C 标准的器件不应受到影响。 使用您的逻辑探头、尝试尽可能放大、并测量从 SCL 下降沿到尖峰的时间。 您测量什么?