This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:如何在 EIP 适配器演示中检测 PLC 扫描仪故障、通信故障或 RJ45网络电缆断开

Guru**** 2431070 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1312381/am2434-how-to-detect-plc-scanner-fails-communication-fails-or-the-rj45-network-cable-breaks-in-eip-adapter-demo

器件型号:AM2434

您好、Bu 专家、

下面是一个与 AM2434相关的问题:当 PLC 扫描仪失败、通信失败或 RJ45网络电缆断开时、EIP 演示是否可以检测到任何迹象? -基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛。  

我的客户也需要同样的功能、我可以知道解决方案吗?

谢谢。

挂起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,杭

    感谢您的提问、请允许我在下周早些时候作出回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hang:

    由于问题已解决、我将关闭此主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该解决方案已在示例中、其中一次可以使用 ICSS EMAC 统计信息来获取链路中断详细信息。