This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:LwIP 网页实现

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1310629/am2434-lwip-webpage-implementation

器件型号:AM2434
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好!

我想用我自己的 HTML 代码更改 LwIP 的默认网页。

因此、我按照 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/952362/tms320f28388d-how-to-change-html-file-for-lwip-example 论坛中提到的步骤进行了操作。 建议将生成的 fsdata.c 放置在[C2000Ware_3_03_00_00\libraries\communications\Ethernet\third_party\lwip\lwip-2\apps\http\fsdata.c]位置 src。

对于 AM2434 LP、我应该在哪里放置 fsdata.c 以更新项目?

我已经尝试将其放置在位置 C:\ti\mcu_plus_sdk_am243x_09_00_00_35\source\networking\lwip\lwip-stack\apps\http\fsdata.c src

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经尝试将它放在位置 C:\ti\mcu_plus_sdk_am243x_09_00_00_35\source\networking\lwip-stack\apps\http\fsddata.c
    src

    您好 Jaysurya、

    上面的内容似乎是放置 fs.c 文件的正确位置。 不适合您吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请注意、您正在对 lwip 库进行更改、如要生效、您需要重新编译库、然后重新编译示例以进行更改。 如果您仍然遇到一些问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilabh:  

    我已经使用 gmake 重新编译库、也重新编译了示例工程、但没有变化。 我仍然看到默认网页。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayasurya:

    很抱歉耽误了时间、

    当你在文件中进行 chnage 并重建库时、你看到那个特定的文件被编译并出现在日志中吗?