This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:TI 推荐的用于支持多种以太网连接的开关

Guru**** 1831610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1322008/tm4c129encpdt-ti-recommended-switch-for-supporting-multiple-ethernet-connections

器件型号:TM4C129ENCPDT

您好!

我选择了该 MCU、部分原因是它具有集成式以太网 PHY。 现在、我已经了解到一个新的要求、即需要一个以太网交换机来允许两个以太网连接。 TI 是否对芯片组有建议? 我很熟悉使用 MII、RMII 或 SPI 来控制开关、但这种体验来自于没有集成 PHY 的 MCU。 也许需要一些不同的东西。

谢谢!

诺亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     如您所知、TM4C129ECPDT 没有 MII/RMII 接口。 您需要选择另一个器件型号、其在封装中提供了 MII/RMII/MDIO 接口。 我还建议您访问 TI 的以太网产品页面 、找到适合您应用的产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、这需要在我的最后做一项设计改动。 感谢您提供的信息