请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EP 主题中讨论的其他器件:TMS570LC4357
可以提供一点指导、便于我查找适用于 TMS570LC4357的 BSDL 文件。 我需要 BSDL 来开发边界扫描测试
您是否还能确认我从我们的客户那里收到的器件型号"TMS5704357BGWTEP "与"TMS570LC4357 "相同?
谢谢
本
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
可以提供一点指导、便于我查找适用于 TMS570LC4357的 BSDL 文件。 我需要 BSDL 来开发边界扫描测试
您是否还能确认我从我们的客户那里收到的器件型号"TMS5704357BGWTEP "与"TMS570LC4357 "相同?
谢谢
本
尊敬的 Ben:
您可以从以下链接下载 BSDL:
TMS570LC4357数据表、产品信息和支持| TI.com
? ?? 说:您还可以确认我从我们的客户那里收到的器件型号"TMS5704357BGWTEP "与"TMS570LC4357 "[/报价]两者都是不同的器件。 EP 代表增强型塑料。
TMS570LC4357数据表、产品信息和支持| TI.com
1.它们是同一颗芯片。
2.它们具有相同的引脚排列。
3.它们功能相同
这些器件之间的唯一区别是"工作温度范围"和"辐射耐受水平"。
EP 器件支持更宽的工作温度范围和更高的辐射耐受水平。
请参阅以下应用手册:
--
谢谢。此致、
Jagadish。
感谢您的支持、我找到了 TMS570LC4357我需要的 BSDL