This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:EtherCAT 器件配置文件 Q1

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1320469/am2434-ethercat-device-profile-q1

器件型号:AM2434

团队、您好!

我们正在使用 AM2434开发基于 loadcell 的项目。

EtherCAT 协议用于发送和接收参数。

模块化设备协议(MDP)、是否可用于实施 EtherCAT 协议?

如果可能、请为 mDP 共享 EtherCAT 从站信息(ESI)文件。   

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  

    [报价 userid="590002" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1320469/am2434-ethercat-device-profile-q1 ]如果可能的话、请为 mDP 共享 EtherCAT 从站信息(ESI)文件。   [/报价]

    我们并不是所有 MIP 所特有的 ESI。 但我想知道您要求什么具体的 MDP 是基于电机驱动器- CiA402吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我们已经实现了电机驱动配置文件:  EtherCAT Slave:CiA 402示例(TI.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请分享通用模块化器件配置文件(I/O) ESI、以支持具有浮点和十进制值参数的参数  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CAN 模块化器件配置文件足以处理 I/O 参数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chockalingam:

     类似的定制 ESI 文件要求需要由您完成、为此、Beckoff 为类似目的提供了 SSC 收费电话、请在下方查找有关工具和指南的详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EtherCAT Technology Group |下载 - SSC 工具下载链接

    有关如何使用该工具根据您的用例生成 PDO 映射的指南: EtherCAT 从站设计快速指南(beckhoff.com)

    此外、请确保按照以下链接了解使用 ESI 文件更新 TwinCAT 的步骤: 链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请参阅本指南的附录 C、了解如何相应地修改示例: www.ti.com/.../spracj7.pdf